Acción de entrada: Visualización de tramas de conmutación Permalink

Cuando se produce el evento de entrada, la pantalla cambia a otra visualización en un fotograma.

«Tipo de selección de marco»

«Cambiar la visualización local»

El grupo «Frame Selection» es visible.

«Cambiar a cualquier visualización»

El grupo «Marco y selección de visualización» es visible.

Requisito: «Conmutar visualización local» está seleccionado.

«Selección del marco»

Lista de todos los fotogramas que contienen la visualización activa. Las visualizaciones referenciadas se enumeran debajo de cada fotograma, tal y como se determina en la propiedad «References» del fotograma respectivo.

Por ejemplo:

_visu_img_frame_selection.png

«Asignar selección»

Se acepta la selección en el campo de entrada de «selección de marco». Entonces aparece en los ajustes «Marco seleccionado» y «Visualización seleccionada».

Requisito: Se selecciona una visualización en el campo de entrada de «selección de marcos».

«Marco seleccionado»

Nombre del marco al que se va a cambiar

Por ejemplo: ‎MainArea‎

Pista: Utilice el comando «Asignar selección» para cambiar la configuración aquí.

«Visu seleccionada»

Nombre de la visualización conmutada

Por ejemplo: ‎visMainArea‎

Pista: Utilice el comando «Asignar selección» para cambiar la configuración aquí.

Requisito: La opción «Cambiar a cualquier visualización» está seleccionada.

«Selección de encuadre y visualización»

Contiene el fotograma al que se va a cambiar

«Asignar»

Marco al que se debe cambiar (con ruta completa). El índice determina la visualización.

Por ejemplo: ‎visMain.frameA.visB.frameB‎

La ruta se especifica con la siguiente sintaxis: ‎<visualization name>.<frame name> { <visualization name>.<frame name> }‎

Precaución: Las visualizaciones pueden anidarse a cualquier profundidad mediante elementos de marco. Para poder utilizar sin problemas el tipo de selección de marco de «Cambiar a cualquier visualización», un marco no debe contener más de 21 visualizaciones referenciadas.

«Asignar expresión»

Variable (‎STRING‎) para la ruta de la trama que se va a cambiar a

Por ejemplo: ‎strFrane: STRING := 'visMain.frameA.visB.frameB';‎

«Índice para seleccionar»

Índice que determina cuál de las visualizaciones referenciadas se muestra

  • Como un número entero

  • Como variable (tipo de datos entero)

    Ejemplo :‎PLC_PRG.iIndex‎

Nota: Las visualizaciones referenciadas de un fotograma se indexan automáticamente según su orden.

Requisito: El proyecto contiene visualizaciones que forman una estructura.